This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:BQ24392 + MSP430 USB 功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834315/bq24392-bq24392-msp430-usb-functionality

器件型号:BQ24392
主题中讨论的其他器件: BQ25601

您好!

我想向我的客户推荐 BQ24392 + MSP430 + BQ25601、以用于 USB 电池充电(BC1.2)的小型应用。

抱歉、我不熟悉充电 IC 和 USB 充电、

如果他们仅使用 USB 进行充电、我认为 MSP430不需要 USB 功能。
(它可由 I2C 和 GPIO 控制)

是这样吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    他们希望为电池充电什么?  应用程序和 USB 主机之间是否会有任何 USB 数据流量?  MSP430用于控制 BQ25601的用途是什么?

    此致、

    JMMN