This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:EVM 设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839873/tmds181rgzevm-evm-settings

器件型号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TMDS181

尊敬的团队:

我的客户希望通过10m 电缆传输4k60Hz 4:4:4 8位594MHz 图像。 它们 无需额外的重定时器即可达到4k30Hz 4:2:0 8位148MHz、 并且可使用我们的 TMDS181 EVM 达到4K30Hz 4:4:4 8位296Mhz。 是否有任何设置可帮助达到594MHz?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caglar

    您处于 I2C 还是引脚搭接模式?  

    对于 I2C、我建议使用 EyeScan 工具、该工具可从 以下位置下载:http://www.ti.com/product/TMDS181/toolssoftware

    该 EVM 是否使用较短的电缆以594MHz 的频率工作?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    他们使用5m 电缆测试了系统、工作频率高达594MHz。  

    您对 I2C 设置是否有任何建议、以便在596MHz 下实现长达10m 的电缆长度?

    此致、

    Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caglar

    TMDS181是否正在使用自适应均衡器配置为重定时器模式?  他们是否具有 EyeScan 工具、可用于读回10m 电缆的均衡器值?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过直接电子邮件支持此操作。

    谢谢

    David