This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:通信检测

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830523/tlk10232-communication-detection

器件型号:TLK10232

我们的客户询问我们 通信检测。

请您向我们提出以下两个问题吗?

现象

  • CPU 不会检测 ChB 的10Gb 以太网不活动、即使10Gb 以太网线路已断开连接也是如此。  请参阅“10Gb Ethernet circuit.pdf”。
  • 当寄存器未进行优化时、会发生这种现象、而优化后消失。 请参阅“Register Set.pdf”。
  • 请参阅“Channel Status1.pdf”。  此表显示了 TLK10232寄存器“CHANGE_STATUS_1”在该现象发生时的情况。

 

问题

  • 在这种情况下,TLK10232是否可以指示上面的“CHANGE_STATUS_1”寄存器状态?
  • 发生这种现象时、可以观察到什么类型的 XAUI 输出波形?

谢谢、此致、e2e.ti.com/.../10Gb-Ethernet-circuit.pdfe2e.ti.com/.../Channel-Status1.pdfe2e.ti.com/.../Register-Set.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户应监控 TLK"CHANNEL STATUS" MDIO 寄存器的值、因为它们会反映任何信号丢失或同步丢失或锁定问题。 此外、TLK 还具有可 被监控的状态指示电气输出引脚、例如 LOS。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产妇 SAN,

    感谢你的答复。

    他们向我们提出以下问题。 您能为他们提供支持吗?

    -为什么在10Gb 以太网线路断开连接时 CH B CHANGEL_STATUS_1的第13、11、10位不会改变?

    -当10Gb 以太网线路断开且 CHANNEL STATUS_1不变时、可以观察到哪种 XAUI 输出波形?

    CHANNEL STATUS_1位

    15.

    14.

    13.

    12.

    11.

    10.

    9.

    8.

    7.

    6.

    5.

    4.

    3.

    2.

    1

    0

    A

    放置在电缆上

    0x5C03

    0

    1

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    拔下电缆

    0x7013

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    1

    B

    放置在电缆上

    0x5D13

    0

    1

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    拔下电缆

    0x5C13

    0

    1

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确切地说明"断开10Gb 以太网线路连接"时发生的情况? 可插拔收发器是否已完全卸下、或者只是光纤电缆已卸下?

    我希望 TLK XAUI 侧在线路断开时显示以太网空闲模式。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiroku San:

         有更新吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian San、

    他们通过遵循您的意见了解了该机制。

    "我希望 TLK XAUI 侧在线路断开时显示以太网空闲模式。"

    如果发生其他查询、我将与您联系。

    此致、