This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD70:数据表差异

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD76, SN65HVD70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841997/sn65hvd70-datasheet-discrepancy

器件型号:SN65HVD70
主题中讨论的其他器件:SN65HVD76

大家好、

我们的一位客户注意 到 SN65HVD7x 数据表中存在微小差异。 数据表的第4页和第5页提供了显然适用于 SN65HVD147x 系列器件而非 SN65HVD7x 的引脚配置。

我们希望您在正确的更正过程中提供帮助。 他还想知道 SN65HVD76 10引脚 MSOP 封装的引脚配置。

提前感谢。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    很棒的地方! 我们将在 SN65HVD7x 数据表中更正器件名称。

    SN65HVD76的引脚配置应与数据表中的图示相同。 只有器件名称似乎是拼写错误。 我将再次检查这种情况、并尽快确认。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您对此进行深入研究。 我们将等待您验证引脚配置是否完全相同的结果。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    很抱歉耽误你的时间。 我可以确认 SN65HVD76 (10引脚)的引脚配置与 SN65HVD70数据表(修订版 F)上显示的相同。 我们正在更正这些图上方的器件名称、并将很快推出新版本。

    再次感谢您告知我们有关排印错误的信息。  

    最棒的

    Eric