This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:环回模式特性

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842754/tusb8041a-loopback-mode-feature

器件型号:TUSB8041A

大家好、

TUSB8041A 是否具有 回送模式功能 以进行合规性测试?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    TUSB8041A 应能够进入 USB 合规性测试所需的所有状态。  是否有需要关注或不起作用的特定测试?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢你的答复。

    我的客户使用 TUSB8041A 设计了他们的系统 、但   在 Rx 短通道测试中、合规性测试失败。
    奇怪的是、虽然这种情况下通过了 Rx 长通道测试、但 Rx 短通道测试失败。
    您是否听说过相同的问题?

    我还想知道  在 进行合规性测试时、TUSB8041A 是否需要特定设置。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    短路通道测试的哪一部分失败?  由于未定义此测试的测试装置、我们看到一些客户遇到了设置问题。  我们能够在实验室和第三方测试机构中通过该测试。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的持续支持。

    >短信道测试的哪一部分失败?  
    它们是 TUSB8041A 的上行端口和两个下行端口。
    我的客户仅使用两个下行端口、因此换句话说、所有端口都在 Rx 短通道测试中失败。

    >由于未定义此测试的测试装置,我们看到一些客户遇到了设置问题。  
     故障是否 可能是由测试装置造成的?
    如果您需要更多信息、请发送电子邮件给我
    我可以在离线模式下共享客户的原理图等。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转到直接电子邮件。