This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:配置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832212/ds280df810-configures

器件型号:DS280DF810

大家好、

目前、客户使用 DS280DF810设计相关产品。 芯片配置存在一些疑问。

CDR 复位寄存器的应用:

(1)如何将更改后的寄存器设置写入 CDR? 它是否需要在启用 CDR 复位寄存器之前设置寄存器、或在启用 CDR 复位寄存器后需要设置寄存器?

(2) CDR 复位寄存器是否仅对通道寄存器或全局和共享寄存器有效?

2.通道选择

(1)广播模式是否通过设置 oxff = 0x03来实现、是否通过读取0xFC 选择的通道来读取设置的数据?

(2)单通道选择。 0xFF = 0x01、0xFC 选择相应的通道。 对吗?

(3)是否可以选择同时设置多个信道而不是全部信道?

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    请提供您的公司名称以及您的工作电子邮件地址。 然后、我可以直接通过电子邮件向您发送 TI 重定时器编程人员指南文档、其中包含您所需的所有信息。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    非常感谢您的回复。

    客户已有 DS250DF410 编程人员指南文档、但仍有一些问题尚不清楚。

    能否提供您的工作电子邮件地址? 客户向您发送公司信息、然后通过电子邮件直接与您沟通。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我不希望在该论坛上发布我的电子邮件地址。 如果您可以共享您的地址、我可以直接向您发送邮件。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至电子邮件