This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TMDS 输出信号周期性地降至接地

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832841/tdp158-tmds-output-signal-dropping-to-ground-periodically

器件型号:TDP158

男士、

我正在使用一个使用 TDP158将 DVI 转换为 TMDS 的设计。 我已经验证了进入 TDP158差分输入的信号是否正确;但是输出信号会定期下降并接地。 在重复模式中、持续时间大约为1-2秒。 因此、我将看到几秒钟的信号输出、消隐周期可见、然后所有输出将降至接地、然后输出信号将返回、等等。 几乎就像输出由于某种原因而变为高阻态一样…

更有趣的是、所有输出同时接地并同时恢复正常、因此它似乎是一个芯片级事件。

我已检查的内容:

稳定的3.3V 和1.1V 电源。

通电后、OE 信号稳定@3V、并应用150us 复位

稳定的 HPD 信号@5V

DVI 输入信号无下降。

默认寄存器编程、TDP158响应@ 0x5e。

你们有没有比我们在上面所做的更麻烦的事了?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    我可以看一下您的原理图吗?

    是否在 HPD_SNK 上放置了示波器探针? 您看到 HPD_SNK 始终保持高电平?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦:

      您可以将原理图发送给 David 吗?

    Brian