This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:更换 ASM1442

Guru**** 2960130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834345/sn75dp139-replace-asm1442

器件型号:SN75DP139

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们希望使用 DP139代替 ASM1442

ASM1442数据表:  

但看起来 它们之间有一些不同的电气特性。

那么、如果我们使用 DP139、您能帮助检查是否存在任何风险吗?

DP139 HDTV 性能是否低于1442?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    1442看起来是 PCIe 至 HDMI 电平转换器、而 DP139是 DP++至 HDMI 电平转换器。 这两者在功能上不是等效的、您的目标应用是什么?

    谢谢

    David