This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:用于1、8V 逻辑的参考设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834098/tusb1210-ref-design-for-1-8v-logic

器件型号:TUSB1210

你好

我搜索一个 REF 设计、其中显示了与3、3V 电源和1、8V 逻辑连接配合使用的 TUSB1210。 EVM 似乎支持它、但我很难找到原理图。 请指导我了解文档或 REF 设计。

谢谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 TI.com 上查看 TUSB1210 EVM 用户指南 SLLU208

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、

    这就是 我要找的。 遗憾的是、本文档未显示在 TUSB1210 EVM 的产品文件夹中(至少在我的计算机上没有)。 也许有些东西需要修复?

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于技术文档和用户指南下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这 种情况下、"技术文档"呈灰色显示、因此无法访问用户指南。 我使用的是 IE 11。

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求,以便我可以通过私人信息发送。

    Brian