This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:为什么在连接到 PC 时 TUSB8044只能被识别为 USB2.0集线器?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8044RGCEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842857/tusb8044-why-my-tusb8044-can-only-be-identified-as-a-usb2-0-hub-when-connect-to-pc

器件型号:TUSB8044

 我的 TUSB8044只能在连接到 PC 时被识别为 USB2.0集线器。

 我参考 TUSB8044RGCEVM 设计电路。 存在差异:

   我对包括 TUSB8044和下行 IC (仅 MCU)在内的所有器件使用上行 USB VBUS

   2.对于 TUSB8044、我使用 DC-DC 转换器将 VBUS 转换为3.3V 和1.1V

   一个 EEPROM 被连接至 TUSB8044RGCEVM。 SCL/SMBCLK 和 SDA/SMBDAT 连接到一个上拉电阻器、但是 SMBUSz/SS_SUSPEND 连接到一个下拉电阻器。 起初我没有注意到错误。 (在数据表中、 SMBUSz/SS_SUSPEND 1:选择 I2C 模式、0:选择 SMBus 模式)。

 我确信 d+ d- SS_TX_UP 和 SS_RX_UP 正确连接、USB3.0电缆正常。

 值得注意的是、当我第一次将 PCB 连接到 PC 时、无法识别集线器。 移动 EEPROM IC 和 SCL/SMBCLK、SDA/SMBDAT SMBUSz/SS_SUSPEND 的电阻后、可将其识别为 USB2.0集线器。

 这是否有任何可能的原因?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将 SS_TX_UP 和 SS_RX_UP 连接到 TX1/RX1或 TX2/RX2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、原理图中的连接错误、但我通过 Fly Line 将 SS_TX_UP 和 SS_RX_UP 连接到 PCB 中的任一 TX1/RX1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果连接正确、您是否尝试使用其他方向的电缆? 一种方法应该起作用。 为了使其在两种方式上都能正常工作、您需要多路复用器和 cc 控制器。