This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75179B:极低温度运行

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75179B, THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834556/sn75179b-very-low-temperature-operation

器件型号:SN75179B
主题中讨论的其他器件: THVD1451

早上好。

我需要一个在0º C 以下工作的 SN75179B 组件版本... 请有人帮我指明吗?

它将安装在已安装的板上,因此它必须具有相同的尺寸... 相同的引脚排列...

提前感谢、

Angelo Silva -巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bom dia Angelo、

    假设您使用的是 SN75179B 的 SOIC 封装版本、我建议评估 THVD1451器件作为替代方案。  它具有相同的封装和功能、但集成了33年的技术进步。  它支持低至-40 C 的环境温度、3V 至5.5V 的宽 VCC 电压范围、并集成了高水平的瞬态/噪声抗扰度。

    如果您对此器件有任何疑问或反馈、请告知我们。

    此致、
    最大