This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221A USB2开关串行连接

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833108/ts3usb221a-ts3usb221a-usb2-switch-serial-connection

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件: TS3USB221

大家好、

对于我的新设计、我需要连接到串行3 x TS3USB221A USB2开关。

您能不能告知我是否可以串行连接的 TS3USB221A 数量有限制?

请参阅随附的连接图。

非常重要的是、等待您的回复。

谢谢、

Shlomi

 

e2e.ti.com/.../TS3USB221A-USB2-switch-serial-connection.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关也有损耗、可能无法通过三个串行开关的 USB HS 眼图测试。 为什么需要第三个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这是因为我的两个板之间有新的要求。  

    我可以获得 TI 的正式推荐吗?

    链/串行中可连接的最大 USB 开关(TS3USB221)是多少?

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以使用 S4P 模型进行仿真、该模型可在 TI.com 上找到。

    如果您不能、我们可以为仿真提供帮助。