This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215-Q1:充电检测

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TUSB215, TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834040/tusb215-q1-charge-detection

器件型号:TUSB215-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549TUSB215TUSB214

你(们)好,先生  

我看到 TPS2549具有分压器3和1.2V 检测  

我知道 TUSB215可以支持苹果2.4A 充电检测和三星充电检测吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB215不支持充电检测。 TUSB214可支持 CDP、但最高仅为1.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian   

    您能帮您再次确认一下  

    我在 214和215数据表中都看到了" BC1.2充电下行端口(CDP)控制器"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,你是对的。 TUSB215使用5V、TUSB214使用3.3V。

    但 CDP 仅支持1.5A。