This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:1MHz 版本

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834615/tca9546a-1mhz-version

器件型号:TCA9546A
主题中讨论的其他器件:TCA9617B、 TCA9406

您好、专家、

我 正在寻找速度为1MHz 的 I2C 1:4开关。 你对此有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们的产品系列没有1MHz I2C 开关。 我可以提供的最佳方案是并联使用 TCA9406或 TCA9617B (9617B 不应将器件的 B 侧连接到另一个9617B)。

    谢谢、

    -Bobby