This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:映射工具数据

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842553/ds90ub954-q1-map-tool-data

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB960-Q1

您好!

我有一位客户将地图工具与 UB953/954配合使用。 他们想知道在地图工具评估期间、链接上会发送什么类型的数据。 在应用手册"DS90UB954-Q1和 DS90UB960-Q1的裕度分析程序(MAP)和选通位置"中、介绍了使用修改的选通位置和 EQ 设置对数据进行采样的方法、但我无法找到正在评估的数据本身的具体细节。  

最棒的

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    MAP 利用我们的 BIST 功能(内置自检)、可在数据表中找到该功能。 启用后、SER 将向 DES 发送 PRBS 模式、DES 知道每个位并可检查接收到的模式。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Casey! PRBS 模式是 PRBS7还是 PRBS9?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    我们通常不会披露 PRBS 模式的详细信息-这是我们器件内部的信息。 是否有具体原因需要这样做?

    谢谢、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    这里有什么词吗? 还是问题已解决?

    谢谢、

    Casey