This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:动态切换 USB-C 角色

Guru**** 2916020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834613/tusb320evm-switch-usb-c-roles-dynamically

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320

在新产品设计中、我在定制硬件上安装了 USB 全速外设、该外设将连接到具有 USB-C 端口的手机。

它必须以两种模式之一运行。

模式1:电话为主机。 外设已连接。 外设自行供电。 或者、理想情况下、手机是主机、也会接收到电荷。

模式2:电话与外设断开连接。 电话正在接收费用。

TUSB320芯片能否改变 CC 线路上的模式来实现这一点?

如果不是、是否有其他芯片可以实现这一点?

我是否更好的方法是输入电路来启用 CC 线路上的上拉和下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB320是您所寻找的 IC、它允许您将外设 显示为 UFP、DFP 或 DRP。 在理想情况下、您需要 PD 控制器通过 CC 线路上的电力输送通信来完成电源角色交换。 为了在外设被连接时改变端口角色、CC 端接 和 Vbus 必须被移除、然后在新模式中再次出现。