This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:EMI 保护建议

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834003/dslvds1047-emi-protection-suggestion

器件型号:DSLVDS1047

您好!

这是我的客户第一次使用  DSLVDS1047 和 DSLVDS1048 。 它们使用 1米5类双绞线来连接这两者。 但仍然担心通信可能会受到干扰。 想要了解是否需要线圈来获得更好的 EMI 性能。  请提供您的建议。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue

    这取决于其设计中 EMI 的来源。 例如、如果存在共模问题、例如串行器和解串器之间使用不平衡的电缆、则应添加 CM 扼流圈 TX 和 RX 侧、以滤除共模辐射。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    1.他们使用 了5类双绞线电缆,长度只有1米,在这种情况下,我能不能认为 CM 扼流圈是不是很必要的?

    2. TX 端和 RX 端都需要添加?

    BTW、 我们是否有相关的参考设计来展示如何对这些类型的高速 通信线路进行 EMI 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue

    请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/snla302/snla302.pdf

    谢谢

    David