This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:极性校正相关问题

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843504/sn65hvd888-polarity-correction-related-questions

器件型号:SN65HVD888

大家好、

 我的客户正在使用 SN65HVD88 (+ SN65HVD3082)、我有几个关于极性校正功能的问题。 您是否会介意帮助我解决这些问题?

 1) 1)只有当 VID < -100mV 且 t > 76ms 且 DE =低电平时、才会进入极性校正模式。 我的理解是否正确?

 2) 2)是否仅在每次上电后启用极性校正、或者如果上述三 个条件在正常运行期间有效、是否会重复此操作?

 3) 3)关于失效防护电阻器值选择、如果 VID 需要<-100mV 以在空闲状态下启用极性校正、为什么数据表的表3 列出了不是这样的组合集?  例如、 13mV、29mV。 我很困惑...

 4) 4)我的客户 在 SN65HVD3082 (主机)端使用了一个终端电阻器- 120欧姆和1K/1K 失效防护、但在 SN65HVD888 (从机)端没有终端。 失效防护电阻值是否正常?

 5) 5)根据我对888校正方案的理解、我想提出另一种启用极性校正的方法、您能否检查我是否正确?

  如果 SN65HVD3082 (主机)最初拉高、加电后 D 为 H、它将为总线提供一个稳定的差分状态、供 SN65HVD888识别。 76ms 之后、SN65HVD888应该能够纠正极性(如果相反)。 对吗? 如果是、有任何潜在风险?

 请帮助查看我的上述问题、并提前感谢您。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    问得好。  我们正在对其进行审核、并将在一天之内回复您。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们很乐意为您提供帮助!

    1) 1)只有当 VID <-100mV 且 t > 76ms 且 DE =低电平时、才会进入极性校正模式。 我的理解是否正确?
    当引脚 DE 和/RE 均为低电平并且总线在 t > TFS 时保持在一个恒定已知状态(VID 不在 VIT 范围内)时、就会发生极性校正。 数据表的第8.3.2节对此进行了概述。

    2) 2)是否仅在每次上电后启用极性校正、或者如果上述三个条件在正常运行期间有效、是否会重复此操作?
    极性校正仅取决于上述条件。 自加电以来的时间(t >使能时间)不会影响此功能。 如果在该器件上的接收器处于活动状态一段时间后、总线上的另一个驱动器被启用、则可以进行极性校正。

    3) 3)关于失效防护电阻器值选择、如果 VID 需要<-100mV 以在空闲状态下启用极性校正、为什么数据表的表3列出了不是这样的组合集? 例如、 13mV、29mV。 我很困惑...
    为了进行极性校正、VID 必须在 t > TFS 时保持在已知状态。 从器件的角度来看、这可能是正 VID 或负 VID (如果为负、它将进行切换、因此被视为正 VID)。 |Vth|的最大值为100mV。 表3显示了可与54 Ω 终端配合使用的各种上拉/下拉电阻器以及它们将提供的 VID 电压。 在嘈杂的环境中、最好将其保持在|Vth| MAX 以上。 在功耗敏感型应用中、可以选择较低的 VID 来依赖内部失效防护偏置、同时需要更多地考虑总线上可能存在的噪声。

    4) 4)我的客户在 SN65HVD3082 (主机)端使用了一个终端电阻器- 120欧姆和1K/1K 失效防护、但在 SN65HVD888 (从机)端没有终端。 失效防护电阻值是否正常?
    可以通过假设总线浮动并将上拉/下拉电阻器和端接视为分压器来计算失效防护条件下的 VID。 但是、我建议在 RS-485总线的两端使用终端。 这将抑制信号反射、并使总线远端的接收器能够接收最大功率。 同样、可以在功耗敏感型应用中考虑这些因素。 请查看以下文章以了解更多信息:

    RS-485基础知识:何时需要端接以及如何正确执行

    5) 5)根据我对888校正方案的理解、我想提出另一种启用极性校正的方法、您能否检查我是否正确?
    如果 SN65HVD3082 (主机)最初拉高、加电后 D 为 H、它将为总线提供一个稳定的差分状态、供 SN65HVD888识别。 76ms 之后、SN65HVD888应该能够纠正极性(如果相反)。 对吗? 如果是、有任何潜在风险?
    是的、这种驱动器发送某种训练脉冲的方法会导致接收器在数据传输开始之前纠正其极性。 但是、当进行此校正时、接收器上的 R 引脚将从输出低电平切换到高电平(请参阅图14)。 在使用从器件读取信息时、应考虑这一点。

    希望这些信息对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric