This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:与 TRS3253E 的建议电荷泵电容值的偏差

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827594/trs3253e-deviation-from-recommended-charge-pump-cap-values-for-trs3253e

器件型号:TRS3253E

您好!

根据数据表中的表格(Vcc 与电容值间的关系)、客户能否将 C2、C3和 C4用作0.47uF、将 C1用作0.1uF。 这是否会影响操作? 工作电压(VCC)为5V。

谢谢、

Akshat

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    这些值可供使用、并与数据表建议保持一致。

    为了更好地了解这些器件中的电荷泵运行情况以及不同的电容值如何影响运行、您可能需要参阅以下博客:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2018/06/28/how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    在数据表中、给定的 Vcc 值为3.3V、5V 和"3V 至5.5V"。 对于"3V 至5.5V"、给定的电容值为 C1 = 0.1uF、C2、C3和 C4 = 0.47uF。

    在我们的设计中、C1和 C2、C3和 C4的 Vcc 为5V、使用的电容值分别为0.047uF 和0.33uF。 但是、由于 X7R 值中没有电容、我们需要更改电容值、但需要保持5V Vcc。 那么、我能否使用电容值'c1 = 0.1uF、c2、c3和 c4 = 0.47uF'来确定哪个 Vcc 范围为'3V 至5.5V'?

    您能否提供有关 Vcc 范围"3V 至5.5V"的更多信息? 数据表没有对该选项提及太多。

    此致、

    Gurudev H P

    回顾
    Anole-D ESD 报告
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gurudev、

    你是对的。 配置 "C1 = 0.1uF、C2、C3和 C4 = 0.47uF"可以同时涵盖3.3V 和5V 电源。 如果您的电源仅为5V、则 可以选择 "C1 = 0.047uF、C2、C3和 C4 = 0.33uF"或"C1 = 0.1uF、C2、C3和 C4 = 0.47uF"。 如果某些电容值不可用、您可以尝试使 C1/C3比率接近0.0047/0.33或0.1/0.47、同时保持 C2=C4。 我希望这对您有意义。

    此致、

    Hao