This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0701:我们是否计划发布更高电流的 TVS?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842336/tvs0701-do-we-plan-to-release-higher-current-tvs

器件型号:TVS0701

您好!

我的客户需要5V USB 电力线电视、但是  

IEC 61000-4-5电流(8/20 μ s)、TA < 125 µs°C

至少需要100A。

我们的所有 TVS 电流似乎都小于100A。

我们是否计划发布更高电流的 TVS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您希望钳制到什么电压?

    我们的钳位电压远低于竞争产品、因此可降低功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小于20V。

    事实上、这个问题仅与这个器件无关。

    我很好奇、我们将来是否会发布更高电流的器件。 所有 TVS 的最大电流似乎只有40A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我们仅计划使用这些 TVS 器件来提供浪涌保护