This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:关于 DS125MB203最小 EQ

Guru**** 2583135 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839271/ds125mb203-about-ds125mb203-min-eq

器件型号:DS125MB203

尊敬的支持团队:

在 MB203 d/s 中、似乎即使使用 EQ=0设置、10Gsps 时仍有大约3dB 的增益、是否有任何特殊设置使其更小或绕过 EQ? BTW 10GKR 和10GE 模式有何区别? (EQ 有何差异?) 接收器通道的增益也将保持到 TX 通道,对吧?  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好--

    对于 DS125MB203、没有允许您绕过 EQ 的设置。  即使在 EQ = 0设置下、也有一些 EQ 增益。

    10GE 模式提供限幅输出驱动器、而10GKR 提供非限幅输出驱动器。  这些模式不会影响 EQ。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    非常感谢!  何时需要限制模式? 是否有任何设置有助于设置 EQ 的较低偏置、从而使增益在0设置时更小? 接收器增益是否会传递到输出? 我的客户在从 VoutB 到另一个芯片的插入损耗非常低(<5dB)、他们有时会发现这里会有 BER。 我们怀疑这里是否存在过度补偿、芯片的寄存器设置如下所示:您认为它们需要修改其中的一些吗?   太棒了!

    0x00、0x01

    0x06、0x18

    0x08、0x04

    0x16、0x00

    0x17、0xe8

    0x18、0x00

    0x24、0x00

    0x25、0xe8

    0x26、0x00

    0x34、0xe8

    0x35、0x00

    0x41、0x00

    0x42、0xe8

    0x43、0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议对具有链路训练的应用使用10G-KR 模式。  或者、如果禁用链路训练、则使用具有限制输出驱动 的10GbE 模式会产生更低的抖动数-尤其是在短通道和低损耗情况下。

    我没有看到寄存器值有任何问题。  

    EQ 不能降至低于此设计上的最小值。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    非常感谢!

    与您再次核实、客户使用的是 DIN-Sout 方向、 当他们选择 OUTB、并且让 DIN-SOUTA 未配置时(并且没有信号通过它)、他们发现 OUTB 链路将具有 BER。  将 DIN-SOUTA 通道 EQ 设置为最小值后、SOUTB 链路上不会出现 BER。  (它们的运行时间超过12小时、无 BER)。

    因此、即使 SOUTA 上没有信号、DIN-SOUTA 设置是否也会影响 DIN-SOUTB?  最后寄存器设置如下所示、是否需要设置其他任何内容? (粗体是从最后一个添加的字体:

    地址  注册
    0x00   0x01
    0x06   0x18
    0x08   0x04
    0x0F   0x00
    0x16   0x00
    0x17   0xe8
    0x18   0x00
    0x1d   0x00
    0x24   0x00
    0x25   0xe8
    0x26   0x00
    0x2C   0x00
    0x2D   0xe8
    0x2E   0x00
    0x34   0xe8
    0x35   0x00
    0x3a   0x00
    0x3B   0xe8
    0x3c   0x00
    0x41   0x00
    0x42   0xe8
    0x43   0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他需要设置的内容。

    此致、

    Davor