This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TUSB1046EVM 设计文件与 TUSB1044EVM#39;s 类似

Guru**** 2806665 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832332/tusb1046evm-tusb1046evm-design-files-look-like-tusb1044evm-s

器件型号:TUSB1046EVM

一位客户收到一个 TUSB1046EVM、该 EVM 具有一个 micro-B 连接器。 但在 EVM 应用手册(sllu255)中、使用了标准 B 连接器。  

1.带 micro-B 连接器的 TUSB1046EVM 是最新版本吗? 可以回答哪一个是最新的。

请参阅  http://www.ti.com/tool/TUSB1046EVM 中的设计文件(TUSB1046EVM PCB、TUSB1046EVM BOM 和 TUSB1046EVM 原理图) 。

 我认为这些设计文件适用于 TUSB1044EVM。 请检查并向我发送正确的设计文件。

此致

MSMn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSMN

    请您提供 EVM 的图片吗? 我想确保我们向您发送正确的原理图文件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    EVM 版本为"​INT053版本 B"。

    如果您可以确定这些信息、请向我发送设计文件。

    此外、请告诉我、此版本是否为最新版本。

    此致

    MSMn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSMN

    请参阅随附的原理图、我们将在 TI.com 上更新 EVM 用户指南。

    e2e.ti.com/.../INT053D_2D00_001_5F00_SCHEMATIC.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    客户的 EVM 版本为修订版 B. 原理图为修订版 D Rev.D 原理图是否可用于 Rev.B?

    客户需要 PCB 布局。 请将其发送给我。  

    此致

    MSMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户现在需要用户指南、原理图和 PCB 布局。

    此致

    MSMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSMN

    我对我的答复拖延表示歉意。 请您接受我的友谊请求、以便我可以向您发送该文档吗?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我接受了。

    谢谢。

    MSMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSMN

    我向您发送了这些文件、请检查。

    谢谢

    David