This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:速率引脚连接和去加重级别

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843082/ds80pci102-rate-pin-connection-and-de-emphasis-level

器件型号:DS80PCI102

DE 我们必须设置 RATE 引脚=悬空以激活 PIN 模式中的 DEMA/B 引脚?

我们只期望使用 Gen2、因此在我们的电路板电流设计中、RATE 引脚与1k 欧姆寄存器连接到 GND。
我们还预计 DEM = 0dB、因此 DEMA/B 引脚通过1k 欧姆寄存器连接到 GND。

但是
请参阅数据表(SNLS344G)
描述了"当速率=浮动时、第1代、第2代和第3代模式中提供去加重电平"。
当去加重级别不可用时、我们想知道 DEM 是否为0dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将速率= 1K 设置为 GND 将数据路径保持在 Gen1/Gen2运行模式中。  此模式使用限幅输出驱动器级。  所有去加重设置在模式中均可用。

    设置 DEM = 0dB 将导致信号上没有输出去加重。  对于第1代/第2代系统中较长的输出通道、可以有效地使用-3.5dB 或-6dB 设置来帮助补偿某些通道衰减。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢 您的善意说明!

    如果信号质量提高或我们更改了电路板设计、
    我们将尝试更改去加重级别。