This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF210:DS250DF210:SigCon Architect 实用工具

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT, USB2ANY, DS250DF210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843416/ds250df210-ds250df210-sigcon-architect-utility-tool

器件型号:DS250DF210
主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECTUSB2ANY

您好!

我想知道 SigCon Architect 实用工具是否只能与 EVM 板配合使用。 是否可以与客户自己的电路板一起使用?  

http://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT

非常感谢。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    只要客户在其电路板上具有 SMBus 访问权限、SigconArchitect 就不会区分它是 EVM 还是客户电路板。 请确保 SigconArchitect 在控制 DS250DF210器件时断开 FPGA 或 ASIC SMBus 接口。 您可以使用 USB2ANY 来控制客户的 DS250DF210器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    非常感谢 。

    此致

    Kailyn