This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于自动应用的 UART 和 SPI 之间的桥接器件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2252-Q1, MSP430G2453-Q1, MSP430G2231-Q1, MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842596/the-bridge-device-between-uart-and-spi-for-auto-application

主题中讨论的其他器件:MSP430F2252-Q1MSP430G2453-Q1MSP430G2231-Q1MSP430FR2000

您好 BU 团队  

我的客户需要在汽车应用的 UART 和 SPI 接口之间建立一个桥接器。 您是否会分享您的意见? 如果不了解 Q1版本、工业级也可以。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ted、  

    我们有以下适用于汽车市场的 MSP430器件。

    1. MSP430F2252-Q1
    2. MSP430G2453-Q1
    3. MSP430F2252-Q1
    4. MSP430G2231-Q1

    如果还可以考虑使用工业级器件、则可以参阅具有成本效益的 MSP430FR2000器件进行 UART-2-SPI 转换。 有一个应用手册 slaa769 可用于 UART 转 SPI 桥接器。 文档中还有参考代码链接。 以下内容从文档中复制:  

    • 通过 使用其增强型通用串行通信接口(eUSCI) SPI 模块及其计时器模块、MSP430FR2000 MCU 可用作低成本 UART 转 SPI 桥接器(配置为 SPI 主器件)。 首先、下载 项目文件和 演示此功能的代码示例。

    有关使用低成本 MSP430FR20xx/21xx 实现更简单的功能、您还可以参阅视频简介- MSP430实现25种功能的视频。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ted、  

    是否有任何更新?  

    如果我的评论对解决您的问题很有帮助、 请单击 此已解决我的问题  按钮以关闭此主题。   

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,利欣

    感谢您的建议。