Other Parts Discussed in Thread: SN65176B, THVD1500, THVD1550
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833983/sn65176b-enable-pin
器件型号:SN65176B主题中讨论的其他器件: THVD1500、 THVD1550
我希望使该器件 保持活动状态。
始终将 VCC (5V)连接到 DE 引脚是否安全?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65176B, THVD1500, THVD1550
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833983/sn65176b-enable-pin
器件型号:SN65176B
我希望使该器件 保持活动状态。
始终将 VCC (5V)连接到 DE 引脚是否安全?
Akaba-San、您好!
是的、当将 DE 连接到 VCC (5V)时、SN65176B 没有问题。 但是、只有当您的应用涉及单工(单向)数据传输时、才应执行此操作。 如果 SN65176B 需要从其他节点接收数据(或其他节点需要随时通过 RS-485总线进行数据通信)、 您需要某种机制来禁用驱动器输出、以便 SN65175B 输出不会干扰其他节点的输出。
请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。
顺便说一下、SN65176B 是一款相当旧的器件。 对于新设计、您可能需要考虑更现代的收发器、例如 THVD1500 (数据速率高达500kbps)或 THVD1550 (数据速率高达50Mbps)。 这些器件具有引脚对引脚兼容性、但有许多改进、例如增强的 ESD/噪声抗扰度、更宽的电源电压容差、支持更多节点数以及集成式故障安全偏置。
此致、
Max Robertson