Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, TCA6424A, TCA6416A, PCF8574A, SN74AUP3G34
主题中讨论的其他器件: TCA6424A、 TCA6416A、 PCF8574A、 SN74AUP3G34
我想知道在 TCA6408A I/O 扩展器的输出上使用多个不同的上拉电压是否"合法"。 这似乎与问题 TCA6408A-Q1:上拉电阻与 VDDP 电压的关系相同、但该问题未得到解答、似乎已被放弃。
具体而言、请参阅随附的图。 我的 MCU 工作电压为3.4V、我需要3.4V 和1.8V 逻辑电平的输出。 我的电路板空间非常紧凑、因此我希望能够使用单个 I/O 扩展器 IC、而不是多个封装。 我将为 VCCP 使用较低的电压(1.8V)、以便端口输入缓冲器上的击穿电流更小。
1) 1)我的图是正确的(忽略去耦电容器)、让我将功耗降至最低吗?
2) 2)在未使用端口上输出低电平与将其作为输入并将其连接到 GND 之间是否存在功耗差异?
3) 3)我不打算从微型重置 IC、如果需要、我们应该能够对电路板进行电源循环(尽管这很困难、因为它将焊接到外壳中)、因此我希望将重置直接连接到电源轨。 由于1.8V 电压轨是第二个建立的、我假设应该将 RESET 连接到它吗? (数据表图21显示了使用 VCCP 作为阈值的情况、但图38显示了它是恒定的阈值电压? 表10中有一个排印错误、即"正在上升"、而不是"正在上升")。 这与 复位–VCCP 连接类似?
4) 4)将 RESET 直接连接到电源轨而不是通过上拉电阻器是否会增加电流消耗?
(为了便于搜索、我将添加关键字 TCA6416A 和 TCA6424A、因为答案应该相同。)