This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD13S523:我可以交换 D+和 D-吗?

Guru**** 2766875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD13S523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842570/tpd13s523-can-i-swap-d-and-d-

器件型号:TPD13S523

您好!

我们需要为 UQFN 封装上的各种 TMDS 线路交换 D+和 D-。

相关问题会询问这一点、但答案毫无意义。 我们不会在驱动器侧或接收器侧更改+/-、我们只需在 TPD13S523处更改它、以实现更好的路由解决方案。 根据方框图、+/-的电路是相同的、因此我们不认为会有问题、但我们需要确保。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您对 tpd13S523的提问, 我们将很快回答您的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您可以交换设备内部的 DP 和 DM,谢谢!