This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD13S523:D3和 D3+引脚上的 ESD 保护电路是否相同?

Guru**** 2904520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD13S523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842994/tpd13s523-are-the-esd-protection-circuits-the-same-on-the-d3--and-d3-pins

器件型号:TPD13S523

您好 INT 团队、

我代表我的客户发布此问题。  

它们的 TMDS 对具有反极性引脚。 D+和 D-对分别连接到 TPD13S523 D3-+和 D3+。

问题是、这是否会导致问题? 我假设-和+引脚上的 ESD 保护电路应该完全相同、极性无关紧要。

您可以确认这一点吗?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的提问、我们将很快答复您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michelle:

    有更新吗?

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    功能在 D+和 D-中相同,此应用程序正常,谢谢!