This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS880:逻辑输入保持电平

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842261/sn65hvs880-logic-input-treshold-level

器件型号:SN65HVS880

我需要直接将 SN65HVS88x 连接到具有5V 耐压输入的3.3V 供电微控制器。 SN65HVS88x 的 CE、CLK、LD、SIP 输入是否接受3.3V 逻辑信号? 我在数据表中找不到这些引脚的逻辑输入保持电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    CE、CLK、LD、SIP 逻辑输入引脚将接受3.3V 逻辑信号。

    数据表第4页的"建议运行条件"表显示了逻辑输入将接受0-0.8V 为低电平状态、以及2-5.5V 为高电平状态。

    根据标准3.3V 逻辑电平、最小高输出(VOH)为2.4V、处于 SN65HVS88x 的 VIH 范围内。 最大低输出(VOL)为0.4V、处于 SN65HVS88x 的 VIL 范围内。 请仔细检查您的微控制器是否遵循这些标准阈值。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需检查您的问题是否已得到解答。 我将问题标记为已解决、但如果您有任何疑问、请随时联系我们!

    此致、

    Kate