This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请与 FSA4480进行比较

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TS5A22364, TS5A22366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843143/compare-with-fsa4480

主题中讨论的其他器件:TS5A22362TS5A22364TS5A22366

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TI 是否具有与 FSA4480类似的功能解决方案?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我们确实拥有与 FSA4480相竞争的器件。 您可以在 TS5A22362、TS5A22364和 TS5A22366中找到一些竞争对手的器件。

    这三种方法的主要区别在于:

    TS5A22362 音频信号 切换

    TS5A22364音频信号开关+咔嗒和噼啪声降级 、使用非选定通道上接合的分流电阻器来消散引脚上的任何残余电荷、从而在重新选择时导致音频喀哒和噼啪声。

    TS5A22366音频信号切换+可接受1.8V 电压电平逻辑、与电源电压无关

    它们 的带宽不是很高。 但是、如果您可以共享应用的方框图、我们可以推荐 nest fit。

    谢谢

    Saminah