This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:光纤链路已启动、但未连接互联网

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831704/dp83869evm-fiber-link-is-up-but-no-internet-connnection

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

我使用 RGMII 将 DP83869 EVM 连接到了我们的电路板。 我有从 TI 收到的 Linux 驱动程序。 在我们的电路板上、我们只有光纤、无 UTP。 如果连接了铜、则其内部转换为光纤。  

当我将模式配置为"1000 Media convertor (1000介质转换器)"时、它会显示光纤链路已启动。 寄存器0xc01设置为616D。 寄存器0xc01的位[2]用于上行或下行链路。

但是、没有互联网连接。 我在这里缺少什么吗?

此外、如果我将模式配置为 RGMII 至1000 base X、链路始终处于关闭状态。 我需要 TI 方面的一些帮助来调试这种故障。 如何使互联网正常工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Palak、

    您是否看到了铜显示链路?

    您是否在铜侧启用了 AUO 协商?

    请按照数据表建议启用介质转换器模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我确实看到显示了铜链路。  

    我执行了以下操作来设置1000 Media 转换器模式。  

    配置寄存器0x01DF 后、执行以下操作。

    •将0x1140写入寄存器0x0000

    •将0x5048写入寄存器0x0010

    •将0x1140写入寄存器0x0C00

    然后、当我检查链接时、我得到了

    寄存器0x1显示794D

    寄存器0xC01显示616D。

    链路是向上位[2]。  

    但是、即使连接已打开、也没有互联网连接。 有什么想法吗?  

    谢谢

    PAALK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Palak、

    是否还将寄存器0x1EC 中的位[0]设置为0b0?