This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:原理图审阅

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842923/tusb3410-schematic-review

器件型号:TUSB3410

大家好、

请帮您查看我们的原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们还有一些问题、请提供帮助。

    根据 SLLA154文档-"VID、PID 和固件:使用 TI USB 器件控制器时的设计决策"
       类型2和类型3 EEPROM 之间有何区别? 我们选择24LC64T 是否可以?

    2.我们能否直接在 EEPROM 中将 I2C 固件灌输到下面? 或者需要使用"TUSB3x10 EEPROM 烧写器"来生成文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于原理图、您需要 SCL/SDA sugnal 的上拉电阻。

    其他问题:

    1:固件约为14k、因此24LC64T 可能足够好、但我们更喜欢128k EEPROM。

    2:您需要"TUSB3x10 EEPROM 烧写器"才能安装固件。