This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:有关 DP83640的一些问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829553/dp83640-some-questions-about-dp83640

器件型号:DP83640

大家好、

  我的客户正在使用 DP83640来支持 IEEE1588。 这与以下帖子中提到的 Sulyn 的情况相同、下面是客户的两个问题、

  • 客户使用 sla100a p8表1第5号中提到的测试方法、他们发现在加电多次时、主从同步时间峰值到峰值在1ns 到6ns 之间变化。 这是否适用于我们的器件?
  • 在 DP838640T 器件中、内部 PTP 计数器(或数字时钟)以125MHz 的速率以8ns 的增量更新。 时间发生变化时、它是否会更改为另一个值? 谢谢。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我将在本周结束前就此再次与您进行讨论。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

      这是客户的紧急情况。 请在8月16日之前帮助回答这两个问题 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     在这种情况下、您可以帮助我分享您的专业建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      对上述问题有任何反馈? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于问题1、同步时间变化是一个系统级问题。 如果设置测量的偏差为6ns、则我们需要询问客户是否适合其应用。 这不会影响 PHY。

    问题2是指第4.1节的内容

    "PTP 时钟:PTP 时钟是锁定到 PTP 计数器的输出时钟信号源。 在 DP83640中、本地 PTP 时钟以250MHz 的频率运行、并可配置为控制 CLK_OUT 信号。 此 PTP CLK_OUT 信号可编程为250的积分除法频率
    2和255 (125MHz 至0.98MHz)范围内的 MHz PTP 时钟。


    PTP 计数器:PTP 计数器包含时间信息、并且被锁定到 PTP 时钟。 在主节点中、PTP 计数器是精确时间协议中用于同步 PTP 从节点中计数器的数据源。 PTP 计数器每8ns 递增一次。"

    本节说明 PTP_CLK_OUT 可从125MHz 更改为0.98MHz。 然而、PTP 时钟运行在250MHz。 PTP 计数器连接到 PTP 时钟而不是 PTP_CLK_OUT。  根据这些信息、改变时钟输出频率不应对 PTP 计数器递增间隔产生任何影响。 它应每8ns 递增一次。

    此致

    Aniruddha