This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811SEVM:检测链路错误

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839865/dp83tc811sevm-the-detection-link-errors

器件型号:DP83TC811SEVM

大家好、

我们将使用 DP83TC811SEVM 来研究车载以太网。

我想在制作自己的电路板之前确认通信的建立并获取 EMC 参考数据。

使用此评估板、可以使用 LED 监控链路状态。

但是、如果链路错误是瞬时的、则 LED 无法对其进行监控。

是否可以将其锁存以驱动 LED?

我想检查在不读取寄存器的情况下是否出现错误。

我想进行 EMC 测试。

T1 phy 能否在没有 PC 连接的情况下独立运行?

我知道 EVM 不用于 EMC 测试。

如果您可以共享排放和 BCI 等测试数据、如果您可以共享电路板布局和结果、我将不胜感激。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是否在不读取寄存器的情况下检查是否有错误?

    -是否要监视数据包错误或链路状态? 链路状态应反映在 LED 上、但需要通过寄存器读取来监控数据包错误。

    TI PHY 运行: 它提供构建数据包生成器,可用于生成流量,而无需外部 MAC。 有关详细信息、请参阅数据表和以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/snla291/snla291.pdf

    各种测试机构的测试数据可通过 NDA 共享。 请联系您所在地区的 TI FAE。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet-San、您好!

    感谢您的支持。

    是的、我希望在不读取寄存器的情况下检查错误。

    我必须至少检查链路错误和数据包错误。

    发生链路错误或数据包错误时、是否可以在 EVM 上输出中断信号或 GPIO?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoaki-San、

    请参阅 DP838TC811数据表、中断控制和状态寄存器、了解可用选项。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

     

    此致、

    GET