This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:EMI 问题

Guru**** 2928990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839490/dp83848j-emi-issue

器件型号:DP83848J

大家好、

我收到了我关注的客户的以下请求。

##########################################################################################################################

  1. 您是否看到过有关所使用的石英以及所使用的 R249和 R250适应网络的任何关键点?
    1. 使用的石英为 ASE-50_000mhz-LC-t

    在下面、您可以找到原理图和布局:

     

     

    在布局侧、该轨道和 SPEAS320S RMII 接口的所有轨道未按照物理以太网数据表和 AEAK320数据表中指示的布局侧阻抗进行调整

     

    MII 信号、IEEE 规范规定总线阻抗应为68 Ω。

    为了减少数字信号能量、建议为所有 MII 输出信号(包括 RXCLK、TXCLK 和 RX 数据信号)使用50 Ω 串联端接电阻。  

     

     

     

     

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询只是有关50 MHz 的指导,或者客户正在运行上述某些问题? 如果有问题,您能解释一下客户的问题吗?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    我将通过电子邮件提供更多详细信息。

    此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将详细介绍并作出回应。


    此致、

    GET