This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:用于内核4.4的 DP83825I Linux 驱动程序

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839644/dp83825i-dp83825i-linux-driver-for-kernel-4-4

器件型号:DP83825I
Thread 中讨论的其他器件: 以太网-SW

大家好、

我们有使用 DP83825I 的客户需要用于内核4.4的 Linux 驱动程序

因为主 SoC Rockchip 需要提供 Linux BSP/SDK、即内核4.4

目前使用的是 DP83822 Linux 驱动程序(DP83822和 DP83825I 是相同的驱动程序) 内核5.X 验证网络通信正常但 WOL 失败的以下链接

您能不能帮助为 内核4.4提供 Linux 驱动程序

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到基本驱动程序正在工作、但 WoL 不工作。

    您能解释一下它在哪里卡住了吗?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geet

    我将会询问卡在哪里。
    是否有用于内核4.4的 Linux 驱动程序?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否有更新?


    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

     

    此致、

    GET