This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:TLK 110的上电问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840325/tlk110-power-on-issue-with-tlk-110

器件型号:TLK110

您好!

我们遇到的问题与中所述的相同  

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/331181/1154344?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ethernet%2525252520forum#1154344

该问题似乎在批量电路板中出现、并且在38至48°C 的温度范围内似乎最可靠地发生。  我们使用上升时间为~100us 的单个3V3电源供电、在3V3稳定后、发送到 PHY 的复位信号的有效期大于80ms。  

在器件未正确复位的情况下、我们看不到 PHY 引脚上有任何显著差异。

您能否详细说明问题是如何与您的早期客户一起解决的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几个问题:

    1.您看到 RX_CLK 出来了吗?

    2.在通电之前,PHY 是否可以使用时钟?

    3.您是否尝试更快地提升3V3?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    回答您的问题:

    1。当 TLK 成功复位时、我们看到一旦  在 X1上应用 CLK、RX_CLK 就会发出、失败时、RX_CLK 的电压约为1.3V。

    2.我们的 CLK 到 TLK (在 X1上)来自 FPGA、并在配置 FPGA 之前处于0V;CLK 在应用3V3后大约1.25秒开始。

    在 TLK 未复位的情况下、我们尝试在时钟启动后施加额外的复位脉冲、但这并没有对 TLK 在复位被移除后未启动产生任何影响。

    很遗憾、由于考虑到同一电源上的其他器件的最大电源斜升速率、我们无法使3V3的斜升速度比当前的100us 快得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。  

    在步骤2中,如果您在 数据表中指定的电源斜升之前提供时钟,您是否仍然看到问题?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

     

    此致、

    GET