This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV421:与100个差分对配合使用

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834179/ts3dv421-use-with-100-differential-pairs

器件型号:TS3DV421

这些部件是否可用于开关100R 差分对。

 这些不是符合器件意图的逻辑信号、而是100R 差分基带模拟信号、详情如下:

 

100R 差分对模拟

带宽:直流至100MHz

共模电压:1V

差分 Vp-p:600mV

 

我假设所有4个通道都具有相同的开关拓扑、而这只是 FET 开关、因此应该处理模拟信号吗?

 

对于我的应用、我注意到有一些选项、与器件一起使用的最佳电源轨设置是什么?  

您可能会推荐其他选项吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    是的、此器件设计用于切换100R 差分对。 对于您的应用、您可以  在 DisplayPort 模式下使用该器件、此时 VSS = 0V 且 VDD = 1.8V。 这允许 VIO 范围为0V 至1.8V±0.7V  

    此致、

    I.K.