This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:TUSB8041有时无法连接到#39;t 连接

Guru**** 2604235 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPS2561, LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836498/tusb8041-q1-tusb8041-sometimes-it-doesn-t-connect

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8041TPS2561LMS3655

尊敬的 TI 团队:

  1、我们使用 USB2.0 闪存盘连接 TUSB8041、有时无法连接、有时也可以。打印信息如下:

[184.900128] USB 1-1.3:使用 CDNS-USB3的新型高速 USB 器件编号7
[184.947258] 健康:电池 l=85 v=3 t=35.0 h=2 st=2 c=400 fc=4000000 cc=32 chg=A
[185.015844] USB 1-1.3:找到新的 USB 设备、idVendor=058f、idProduct=6387
[185.022769] USB 1-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[185.030115] USB 1-1.3:产品:大容量存储
[185.034402] USB 1-1.3:制造商:通用
[185.038702] USB 1-1.3:序列号:DA9AC682
[185.048478] USB 1-1.3:无法设置配置#1、错误-71

2、SCH 作为附件

3,我们使用 USB3.0闪存盘连接 TUSB8041、有时它不连接、有时也可以。  

但我们使用了另一个 USB3.0闪存盘,它连接正常,有时不会发生

4、您能不能帮助我们 、原因可能是什么?

   e2e.ti.com/.../2061.HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    Linux debug 语句报告了在大容量存储设备上设置特定配置时出现的问题、这与集线器无关。

    未加载器件时、错误是否始终相同?  设备看起来已连接、但尚未完成枚举。

    请确保为 USB 3.0/2.0器件提供足够的下行 VBUS。

    如果可能、请尝试连接到非 Linux 系统、以查看连接问题是否仍然存在。   这将有助于确定是硬件问题还是软件问题。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmmn,

    感谢您的回复。

    误差始终相同。 我们板上没有非 Linux 系统。 另一个3.0 U 盘在连接到3.0接口时无响应、并且未在主机端检测到设备插入。           

     还有其他调查方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmmn、

       您能给我们一些建议吗? 原理图有问题吗? 谢谢!

    然后、我们会发现

    所有 U 盘都有问题。
    情况1.  完全无法识别
    情况2.  概率报告 USB 1-1.3:无法设置 CONFIG#1、ERROM-71
    情况3.  拔下 U 盘并插入概率是无法识别的
    [569.605733] USB 1-1.2:USB 断开连接、器件编号24
    [569.625537] SD 0:0:0:0:[SDA]标签#0未知(0x2003)结果:hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
    [569.633807] SD 0:0:0:0:[SDA] TAG#0 CDB:操作码= 0x28 00 01 A5 16 e0 00 10 00
    [569.641442] print_req_error:I/O error、dev sda、sector 27596512
    [569.647519] dev sda1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块3306748、异步页面读取
    [569.655166] DEV SDA1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块3308958、异步页面读取
    [569.662666] dev sda1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块3310098、异步页面读取
    [569.670158] dev sda1上的缓冲器 I/O 错误,逻辑块3311240,异步页面读取
    [569.677712] 未注册 BDI 块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    当集线器未连接到主机控制器时、您能否确认集线器的 USB_VBUS 是否切换为低电平?

    集线器下方有哪种类型的散热/接地焊盘连接?

    下游 VBUS 上有多大的5V 电流、您能否发布下游端口连接器的原理图?

    集线器与主机、集线器与下行端口之间的布线长度是多长。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmmn、

    答复如下:

    1、当集线器未连接到主机控制器时、您能否确认集线器的 USB_VBUS 是否切换为低电平?

    --有时检测到相同的 U 盘,有时检测不到,测试 Vbus 波形如下所示,无下拉列表。

    2、轮毂下面是什么类型的散热/接地焊盘连接?  

    --如下所示  

    3、下游 VBUS 上可提供多大的5V 电流、您能否发布下游端口连接器的原理图?

    --用 LMS3655+TPS2561作为电源 Vbus、SCH,如下所示

    USB3.0插槽

    4、集线器与主机、集线器与下行端口之间的布线长度。

    --

    i.MX8--集线器  

    DN ----   6847.68mil

    差值----   6839.32密耳

    SS3_RX_P--- 6751.31mil

    SS3_RX_N-- 6775.73mil

     

    集线器--插座

    DN ----   1271.42mil

    差值----   1113.93mil

    SSRXM_DN-- 1238.52mil

    SSRXP_DN-- 1357.94mil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    您能帮我们提供一些建议吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    USB 3.0线路的长度有点不匹配。  下游 VBUS 和布线导管、否则看起来正常。   

    我在 TUSB8041下看不到过孔模式?  您可以放大吗?  如果没有散热焊盘连接、TUSB8041将会出现功能问题。

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmmn、

    • TUSB8041下方有焊盘孔、为8层、已确认。

       

      1、我们仅发现 VDD、VDD3和引脚18 Grstz 的启动时间序列未按照以下规格完成

       

      • 我不知道它是否起作用

      2,是否需要相关的软件驱动程序或更新要求?

       


       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强制 GRSTz 切换为低电平是否会修复该行为?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmmn、

    我们在启动时强制触发并强制降至高电平、但没有准确的强制时间测试。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能够使用 USB 2.0 U 盘复制连接问题、您能否捕获 DP/DM 线路的示波器图?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在有更新时发布。

    此致、

    JMMN