This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:我对钳位电压有疑问

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833232/tpd2e001-i-have-question-about-clamping-voltage

器件型号:TPD2E001

您好、e2e、

我研究了 TPD2E001数据表、但我似乎看不到钳位电压。 由于数据表的钳位电压为 Vcc+25V、我猜它是瞬时电压、而不是正常电压

压接电压。

现在、我想制作一个 SR2.8和 TPD2E001DZDR 之间的比较表来推广我们的产品。

 

如果您有任何想法或建议、请帮助我。

 

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    钳位电压定义为高于 VCC 的电压。 这是钳位电压。

    您可以使用 ti.com/crossreference 工具查找比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cameron

    感谢 您的回答。  

    但我仍然无法理解钳位电压、因此我想检查它是否具有静电放电、它是否 会被钳位在 VCC+25V?

    我研究了其数据表、其中指示正瞬态为 VCC+25V。

    但是、数据表中还有另一个图3。 TLP IO 到 GND、显示不同电压到不同电流。

    我应该关注哪些数据?

    请帮助我清除问题或提供一些建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、在初始 ESD 脉冲之后的30ns 测量钳位电压