This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:此部件是否经过实际偏斜(查找位时间或眼图的中心并在中心对数据进行采样)处理、或只是重新对输入端的数据进行时钟并将时钟中心置于数据中间位置?#39;s o

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842953/sn65dphy440ss-does-this-part-go-though-a-actual-de-skewing-finds-the-center-of-a-bit-time-or-eye-and-sample-the-data-at-the-center-process-or-does-it-simply-reclock-the-data-on-the-input-side-and-centers-the-clock-in-the-midd

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件: SN75DPHY440SS

大家好、

在阅读 SN75DPHY440SS/SN65DPHY440SS 器件的数据表后、我不清楚该器件的工作原理。  它只是重新计时并重新输入数据吗?  或者、它的工作方式与 DDR 存储器接口类似、校准步骤在校准步骤中以小增量步进经过位时间(眼图)、并确定位时间中心的位置、并在位时间中心对数据进行采样 (眼图的中心)。

哈里

Harry Der

自动化工程公司
299 Ballardvale Street, Suite 3.
马萨诸塞州威明顿 01887
(978)658-1000分机124.
电子邮件: hder@aeiboston.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    遗憾的是、这是我们无法分享的 TI 知识产权功能。   

    此致、

    I.K.