This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:LMH1208

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1218, LMH1208, TPS564201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843057/lmh1208-lmh1208

器件型号:LMH1208
主题中讨论的其他器件:LMH1219、 LMH1218、 TPS564201

我们使用 LMH1218/LMH1208 Caber 驱动器、LMH1219无法识别输出信号(我们设计的产品通常可以接收其他12G SDI 信号)、

您能否分析一下 PCB 或原理图是否存在任何不合理的问题? 谢谢!

电源 使用直流直流 TPS564201。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设这是12G SDI 信号? 您是否有 LMH1208 75欧姆输出的示波器截图?

    请注意、LMH1208 SLEW_CTRL 应与数据速率匹配。 这种情况是否得到了处理?

    我还注意到您在 LMH1208 75欧姆输出上使用紧密耦合的差分走线。 当您运行此测试时、是否使用了两个输出? 或者您是否终止未使用的75欧姆输出?

    此致、Nasser