This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:GRST 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843270/tusb7320-grst-question

器件型号:TUSB7320

有关 TUSB7320的两个问题:

  • 全局复位引脚是否复位 PCIe 总线(需要重新枚举)?  
  • 全局复位引脚在启动期间是否为输出?  还是始终用作输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们之前收到的反馈;请确认反馈是否准确?

    1) TUSB7320的/GRST 端子是一个 I/O 单元、因此必须将其配置为输入或输出、为此端子使用 I/O 单元是设计决定、主机自动执行此配置。

    务必保持/GRST 置位、直到所有电源轨都保持稳定、从而使器件执行此配置。

    2) 2)如果在加电时没有全局复位信号、则设备无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是准确的。