This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:我看到多个 I2C 输出通过不同的上拉电阻器连接到不同的电压

Guru**** 2895220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834026/tca9548a-i-saw-several-i2c-outputs-are-connected-to-different-voltages-through-different-pull-up-resistors

器件型号:TCA9548A

大家好

    

       关于 TCA9548、 我看到 多个 I2C 输出通过不同的上拉电阻器连接到不同的电压、并且与芯片的 VCC 不同。 这是允许的吗?

这有什么风险?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    根据数据表的图14、您应该可以正常工作。 您的最低上拉电压为1.8V、您将为我们器件的 Vcc 使用2.2V 电压。

    您可以在上面看到、您需要我们的器件看到2.8V 或更低的 Vcc、以便在 Vcc 上的2.2V 电源轨所满足的次级通道上支持1.8V 电压。

    谢谢、

    -Bobby