This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:VRESET 值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840334/tpic8101-vreset-value

器件型号:TPIC8101

大家好、团队、

我的一位客户使用 TPIC8101进行爆震检测。

在公式中、有一个术语 VRESET。 数据表未指定 VRESET 的建议值。 但数据表的公式(7)中使用了0.125V。

 请告诉我 VRESET 的值是多少。

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra、

    我需要一些时间来挖掘这些信息。 客户是否注意到使用0.125V 时出现任何问题?

    注意事项

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharath,

    客户未报告任何问题、但根据他们的说法、未提供有关 VRESET 值的足够信息。 以及在数据表的公式(7)中选择 VRESET= 0.125V 的原因是什么。

    此致、

    Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    当我们通过电子邮件进行通信时、我将关闭此主题。

    Sharath。