This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:传输原始 ADC LVDS 数据

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, LMH0341, DS32EL0421, DS32EL0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842289/lmh0340-transmit-raw-adc-lvds-data

器件型号:LMH0340
主题中讨论的其他器件: LMH0341DS32EL0421DS32EL0124

您好,

我想通过电缆传输原始 ADC LVDS 数据大约5米、ADC 输出数据是带有一帧的4通道 LVDS、输出时钟为200MHz DDR:

我需要将并行 LVDS 数据转换为串行数据以轻松连接,LMH0340/LMH0341是否是正确的选择?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想了解 DS32EL0421、5个并行输入实际上是4、其中'data[4]'用于 data_valid 指示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    请注意、LMH0340仅锁定至 SDI 数据速率。 DS32EL0421和 DS32EL0124是此应用的更好选择。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复。

    LMH0340 仅锁定至 SDI 数据速率、这意味着这些 SDI 串行器芯片只能在类似的 SMPTE 标准下使用?是因为芯片架构中的 PLL 频率限制?、它只能将并行数据转换为采用8b10b 编码的串行数据、无数据格式和数据速率限制。

    此外、LMH0340和 DS32EL**  的架构几乎相同。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    1)。 LMH0340 VCO 仅限于 SMPTE 数据速率。

    2)。 LMH0340/LMH0341使用与 DS32EL0421/0124相同的裸片。

    此致、Nasser