This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:SN75DP139如何调节 EQ

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842823/sn75dp139-how-sn75dp139-adjusts-eq

器件型号:SN75DP139

大家好、我想知道 SN75DP139如何调节 EQ 以及 DP 转 DVI 的参考设计、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关增益与频率间的关系曲线、请参阅 DP139的图18。

    请参阅随附的参考设计。

    e2e.ti.com/.../sn75dp139_5F00_dvi_5F00_evm_5F00_rev_5F00_b.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

        感谢您的回复。此外、我想询问有关 SN75DP139数据表中提到的内容、该器件说明或说明是否有行、原始内容如下所示:

        DVI 应用
    在 DVI 应用案例中、建议在 SN75DP139 TMDS 输出(OUT_Dx)和 A 之间
    穿孔 DVI 连接器包含一个串联电阻占位符。 如果有的话、这可能会有所帮助
    信号完整性问题、并有助于通过系统级合规性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该电阻器被添加到驱动器的输出端、从而增加线路源的阻抗并防止信号从驱动器端反射 选择电阻器值以匹配源阻抗和布线阻抗。

    谢谢

    David