This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:与 CML 驱动器连接

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833772/onet4201ld-interfacing-with-a-cml-driver

器件型号:ONET4201LD

我想将 ONET4201与具有 CML 输出的 FPGA 连接。 据我所知、最好使用交流耦合、在这种情况下、接收端是否需要任何偏置电阻器? 我看到了一些未展示的示例、还有一些未展示的示例。 我的常识告诉我,前者是误导性的简化,但也可能是内部的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给 Nasser。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    交流耦合电容器之后不需要任何偏置。 ONET4201LD 具有到 VCC 的50 Ω 内部端接、这提供了内部偏置/端接。

    此致、Nasser