This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:眼图错误

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832459/ds80pci102-eye-pattern-error

器件型号:DS80PCI102

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我将 TI 模型和 PCB SNP 文件放入.zip 中供您下载
目前正在测试 TI 转接驱动器模型的输出... 进入 PCB2 (1.2英寸)后
电压衰减非常严重... 调节 EQ/DE 不会改善输出
我们使用 ADS 工具进行仿真:
请帮助我确认此型号的可调整性。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    S8p 端口如何连接?

    下面是 PCB1的一个示例。  端口1似乎未连接到任何其他端口。

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    您的附件示例在 E2E 上未成功显示。

    您可以再次发送吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    我们的 VOD 太小(大约0.2-0.3V)

    这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉被推送了。

    对此案例有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为 s8p 发送的信道在连接过程中似乎不正常。  在此示例中 、端口1没有到端口2-8的直接连接。  这会导致仿真中的 VOD 较低。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    ERMET_ZD_PAIR_AB.s4p 此连接器连接了1->3、2->4路径。
    如果仍然觉得连接器有问题、请忽略并移除此连接器

    我们的重点是无法调节电压电平? 为什么 s8p 看起来没有正常的直通连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够调整模型中的电压电平。  AMI 模型具有8级 VOD 调节。  

    在示例数据库中运行模型以查看模型结果可能对您有利。  然后将您自己的通道(s8p 文件)插入此环境。

    连接器显示了一些非线性行为、但损耗很低、不会干扰 VOD 的增加。

    如何生成、 测量或仿真 s8p 通道文件?  我认为这项程序中有一些设置是不正确的。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    是的、您说这一点很重要

    我知道我可以调整... 但如何调整呢??
    我在 ADS 工具中调整了它、但它不起作用。
    使用下图说明... 有两个问题

    第一个问题  
    忽略位被选中... VOD_LEVEL 出现在右侧
    选择 VOD_LEV... 但会出现 DE_LEVEL
    选择哪一个? 要调整哪个??

    第二个问题

    假设我选择了忽略位... VOD_LEVEL=7的右侧与输出5进行比较
    输出电平没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该调整输出参数 VOD

    这是两个具有不同 VOD 电平的运行。